This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:如何使用 Uniflash 工具刷写 xwr18xx_sbl_demo.bin 和18xx_mss_demo.bin

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1359959/awr1843-how-to-flash-the-xwr18xx_sbl_demo-bin-and-18xx_mss_demo-bin-using-uniflash-tool

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

 现在我们有两个 bins 文件:xwr18xx_sbl_demo.bin 和18xx_mss_demo.bin、现在我想使用 Uniflash 工具同时对这两个文件进行闪存 :

但雷达无法正常工作。

在 can_sbl18xx_MSS 演示中、我将18xx_MSS_DEMO 的偏移地址设置为0x40000。 是否可以使用 Uniflash 工具刷写两个 bin 文件? 如果是,我应该做什么来认识这一点? 我已经尝试将两个 bin 文件集成到一个文件中,但我们还没有找到解决方案,您能提供什么方法来完成它吗?

Br

速率