This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:AWR1843 BOOST + DCA1000EVM:无法识别 PC

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1343574/dca1000evm-awr1843-boost-dca1000evm-pc-not-recognized

器件型号:DCA1000EVM

你好

我目前的情况与下面地址的情况相同。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162152/dca1000evm-pc-not-recognized

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyeongjun -  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!  

    团队今天正在 TI 度假、我已经分配了该团队、因此请预计周一有人会回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电路板以前是否工作过?

    您能否分享您如何连接设置的屏幕截图?


    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、自购买以来、这种现象一直存在。

    如下图所示、本手册已经设置完毕、使用了5V 3A 适配器。

    如果我如上所述设置和运行、则始终会显示以下错误。 此外、检测到的器件数量始终为0。  设备管理器中未显示未知设备。 只有5V 电源指示灯闪烁、其余的则不闪烁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您正在使用什么电源来提供 DCA1000 5V?

    您是否也可以探测 DCA1000 (电路板断电)上的5V 输入、并检查它是否与 GND 短路? 您是否还可以在5V 通电的情况下进行探测、并查看是否可以在保险丝的任一侧测量5V?

    在我看来、5V 电源工作不正常。  

    此致、

    艾达里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的电源如下图所示。

    遗憾的是、无法使用我们拥有的设备检查电源是否正常工作。  但是、我们预计电源可能会正常工作、因为是为本实验而购买的电源。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以探测保险丝并查看是否可以测量 任一侧的5V?

    谢谢。

    E. Shareef