This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432AOP:如何在 xWRL6432中进行硬代码配置?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363575/awrl6432aop-how-to-do-hard-code-config-in-xwrl6432

器件型号:AWRL6432AOP

如何在 xWRL6432上执行 HCC?

我是否可以参考用于6843的方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E。 请允许我们在一天左右提供答复。

    谢谢。
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是与6843器件类似的方法、不过如果您在 xWRx432的任何演示中查看我们的 MMW_CLI.c 文件并搜索 CLI_BYPASS、可以定义该变量并将"radarCmdString"设置为要使用的配置字符串。

    此致、

    时间