您好!
我正在校准4xAWR2243级联系统。 根据 级联一致性和移相器校准应用手册中的第3.5.4.1章、我需要 获得出厂测量的相移数组和温度校正 LUT 来获取估算的相移数组。 但是、我找不到 温度校正 LUT 采集的步骤。 我是否应 直接使用附录中的表 A-3?
Br、
贾斯廷
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Justin、
是的、您可以使用 图 A-1:客户工厂校准 。
在调用 RF_init API 之前、您必须调用 AWR_CAL_DATA_SAVE_SB API 来请求 BSS 固件将校准数据存储在串行闪存等非易失性存储器中。 现在、如果您需要该校准数据或希望跳过某些校准(您需要注入该校准数据)、则需要调用 AWR_CAL_DATA_RESTORE_SB API 来恢复校准数据。
请参阅雷达接口控制文档(路径- MMWAVE_mcuplus_SDK_04_04_01_02/MMWAVE_DFP_02_04_09_01/docs/MMWAVE-Radar-Interface-Control.pdf)、以了解上述 API
此致、
阿尼尔班
Anirban、您好!
谢谢你的答复。
我想我所关注的是第 3.5.4.1章"估算任何温度下的 TX 相移值"。 它有一个用于通过温度校正 LUT 来估算相移的公式。
此外、在 图 A-7中您可以看到它需要 LUT。 现场操作:处理温度对 TX 移相器误差的影响
我的问题是、我应该使用 表 A-4吗? 是否直接为 AWR2243提供 TX 相移校准温度校正 LUT? 或者我需要使用 API 从 AWR2243读取它?
Br、
贾斯廷
大家好、Justin、
我的问题是我应该使用 表 A-4。 是否直接为 AWR2243提供 TX 相移校准温度校正 LUT? 或者我需要使用 API 从 AWR2243读取它?
是的、您可以使用 表 A-4。 在计算估计相移数组(0至63)时、直接为 AWR2243计算 TX 相移校准温度校正 LUT。
对于 Factory Measured Phase Shift Array、您需要参考公式(1)和公式(2)[同一文档(第- 6页)的第3.2.2节]
此致、
阿尼尔班