This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:自动标记、makefile

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363580/awr1843aop-autosar-makefile

器件型号:AWR1843AOP
我们已从 Vector 收到 BSW、当我们将使用 Vector 提供的 makefile 构建示例 Autosar 项目的文件应用到 out2rprc 时、会出现类似于上面的屏幕截图所示的错误。
下面的屏幕截图似乎就是问题所在。
但是、如果你在将 CODE_STATE 更改为16之后进行构建、会发生一个构建错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junhee 您好!

    这些是从 Vector 生成文件。 我们尚不了解这些错误、因此需要深入了解 makefile 上的参数为什么会出现错误。
    因为只有 Vector 会知道它们设置特定参数的原因以及会发生什么中断。

    此致、
    Saswat Kumar