This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:EVM 板 BOM 列表中的器件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM, IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1354882/awr1843aopevm-parts-in-bom-list-of-evm-board

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR1843AOP、AWR1843AOP

您好!  

我对 您提供的 AWR1843AOPEVM 电路板(PROC106B)的 BOM 列表中的器件有以下疑问。  

1) 1)汽车级器件(电容器、电感器、电阻器等)用于 AWR1843AOPEVM 板。  

 如果我 在消费类产品(而不是汽车产品)中使用 AWR1843AOP (我将更改为 IWR1843AOP)和 LP87524、  

 我可以使用 通用等级的 C、L 和 R 部分吗?  

2) 2) 请告诉我、您是否对 IWR1843AOP 和 LP87524周围的器件有任何预防措施

请咨询。  

谢谢!  

Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用非汽车器件。 您应仔细检查、以确保雷达的去耦电容器具有相同的规格(电介质材料、容差、电压等)。

    此致、

    艾达里安