This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:LVDS 连接

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1354239/iwr6843-lvds-connection

器件型号:IWR6843

您好、专家!

我计划使用 IWR6843构建定制电路板。
我尝试使用主机处理器的 SPI 和 UART 来控制 IWR6843。

第一季度)
我不知道我是否需要将 LVDS 连接到主机。
如果我未连接 LVDS、是否存在任何功能限制?

问题2)
我认为只需要将 SOP 和复位引脚连接到主机。
需要更多连接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请允许我们留出几天时间来回应

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅原始数据采集需要 LVDS。 这通常只在开发期间完成、通常不用于最终产品。

    有关所需信号和设计要求的更多信息、请参阅下面提供的链接中的检查清单。  

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr161 

    谢谢!

    布莱克