请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 尊敬的工程师:
您好!
我们使用四个 AWR2243进行级联设计。 AWR2243的工作模式由电阻器固定。 SOP 模式为 SOP4、即 SOP0=1;SOP1=0;SOP2=0; 将 AWR2243的 VION 引脚设置为1.8V。
我们现在遇到一个问题。 当我们的 FPGA 通过 SPI 控制 AWR2243时、如果程序未运行、SOP0=1 (即、SOP0在高电平时为1.8V)。 如果程序运行、SOP0将变为1.0V、因此我们的 FPGA 无法通过 SPI 运行 AWR2243。
我们检查了在 SOP0之后没有任何操作来将其拉低、并且监控到 AWR2243电源芯片 LP876242的1.8V 电压输出也更改为1.0V。 奇怪的是、如果我们的 FPGA 不下载程序并且不运行 AWR2243、LP876242输出1.8V 电压是正常的。 一旦 FPGA 调试并运行程序、LP876242的1.8V 电压输出将变为1.0V。
可能是什么原因? 期待着答复,谢谢。