This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:毫米波芯片可以用来传输一些数据吗?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1351884/awrl1432-can-mmwave-chip-use-to-transmit-some-data

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件:CC2340R5、CC2340R2

TI 人很好

我的客户当前希望使用毫米波技术来实现电气隔离。

他们希望使用毫米波芯片来传输 HDMI、USB 和以太网等高速信号。

我知道 ST 的 ST60似乎是一种基于毫米波技术的数据传输芯片。

您能帮助我了解一下我们是否有合适的解决方案吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    ST60设备似乎是用于无线传输数据的60GHz 收发器。   另一方面、AWR 器件是雷达器件。

    对于无线数据传输、您可以考虑 TI 的无线连接器件、包括用于低功耗蓝牙或 Zigbee 的 CC2340R5/CC2340R2或 CC33XX Wi-Fi 6器件等低功耗器件。  您可以与营销部门的联系人进行核实、以确定哪种连接器件适合您的客户。   

    此致、

    詹姆斯