您好!
我想实施一个与 MRR 实验中的 mrr_config_chirp_design_MRR80.h 类似的线性调频脉冲、这样它有两个配置文件、一个配置文件在最大距离为30m 的情况下不使用波束形成、另一个配置文件在 mrr_config_chirp_design_MRR120.h 中使用
问题1) 正确的方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想实施一个与 MRR 实验中的 mrr_config_chirp_design_MRR80.h 类似的线性调频脉冲、这样它有两个配置文件、一个配置文件在最大距离为30m 的情况下不使用波束形成、另一个配置文件在 mrr_config_chirp_design_MRR120.h 中使用
问题1) 正确的方法是什么?
尊敬的 Samhitha:
在 SRR 实验室中、SRR 线性调频脉冲只有一个启用的天线(TX1)。 那么、使用单根天线、波束形成/MIMO 如何实现?
在 MRR 实验中、对于 MRR 线性调频脉冲、所有三个天线均被启用、从而以波束形成模式运行。 我尝试了以下步骤、但无法理解哪里/哪里出了问题;
1.) 我在 dss_main.c 中添加了一个与 MmwDemo_populateMRR (MmwDemo_dss_DataPathObj* obj、uint16_t subframeIndx)非常相似的函数。 这个 新函数(MmwDemo_populateSRR)在字面上与 MRR 1相同。 但我已将所有要路由到我的新线性调频脉冲文件的宏更改- mrr_config_chirp_design_SRR30.h
2.) 仅使用一个 TX 创建具有2个配置文件的与 SRR 实验练习一类似的线性调频脉冲文件。
3.) 在 dss_main.c 的 MmwDemo_dataPathConfigPopulate 函数中、我调用了 MRR populate 函数、并为 SRR 调用了新函数
4.) 由于总共有4个配置文件、我在 mrr_config_consts.h 文件中进行了更改、以确保包含正确的标题;
我的理解是、MSS 在 cfg.c 文件中设置前端配置、并使用 MRR_MSS_CLI_CLICfg 函数将此配置发送到 BSS MSS_MRR_CLI.c
我的理解是、如果我要实施三发射天线线性调频脉冲而不是单个天线性调频脉冲、仍然可以遵循相同的过程。
我的理解是否正确?
尊敬的 Nishil:
在 SRR 实验室中,SRR 线性调频脉冲仅启用了单根天线(TX1)。 那么、使用单天线、波束形成/MIMO 如何实现?
在 SRR_120中、一次启用2个 Tx。 我没有选中 SRR_80、其中仅启用了 Tx1。
我的理解是,如果我想实施三个发射天线的线性调频脉冲,而不是单个天线的线性调频脉冲,仍然可以遵循相同的过程。
您可以参考启用了所有3Tx 的 MRR120配置。
此致、
桑希塔