This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432AOP 非运行问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1327585/iwrl6432-iwrl6432aop-non-operation-problem

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件: AWRL6432AOP

你好

我们最近收到了五个 IWRL6432AOP 样片。 并生产了五个测试板。

但是、五个单元中只有两个可以正常运行(图像刷写和雷达操作)、其余三个单元不运行(图像刷写也不起作用)。 以下是我们检查的内容:
1.检查 UART 通信:没有问题
2.由于两个单元运行,电路配置没有问题。

接下来、下面是我们所做的事情:
1.刷写图像后,我从运行正常的电路板上卸下了闪存,然后将卸下的内存装到不工作的电路板上。
2.并检查它是否正常运行:它不是从引导开始。

因此、我们确定默认引导加载程序不包含在我们作为样本接收的芯片中。

如果您具有解决此类问题的任何经验、我非常感谢您提出解决这些问题的建议。
如果芯片问题出在哪里、我想问我们能否提供 TI 的额外样片芯片(AWRL6432AOP 或 IWRL6432AOP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否分享 IWRL6432AOP 器件的器件标识:无法正常工作。 此外、可以确认是否审阅了来自 TI 的原理图;以及用于开发电路板的参考原理图是什么。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是无法正常工作的芯片的照片。

    我们从 TI 收到了 TI 的 AWRL6432AOP EVM 的原理图、并使用它作为参考设计该电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    请连接到 JTAG 并通过 CCS 读取一些寄存器地址。  

    请查看随附的步骤。  e2e.ti.com/.../CCS-Debug-for-IWRL6432.pptx

    我们可以通过读取以下存储器地址来确定器件是修整还是未修整。

    EFUSE0_ROW_41寄存器的第25位(存储器地址: 0x5A020094 )或

    EFUSE0_ROW_53的第19位(存储器地址: 0x5A0200C4 )。

     

    如果这些位为1、则器件会被修整。 否则未修整。

    此外、

    SOP 模式寄存器(TOPSS_CTRL_SOP_MODE): 0x5b020008 (闪存模式应读取0x00000000、功能模式应读取0x00000001)  

    将无法再连接到 JTAG。 请在 nRESET 释放期间分享您的原理图和示波器捕获的 VIOIN、SOP0和 SOP1信号(还请包含 RESET 信号- 4个探针捕获)。 请检查 VBGAP 是否上升为0.9V、XTAL 电容器是否在40MHz 处振荡。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    JTAG 未连接。 因此、我们在 nRESET 释放期间捕获了 VIOIN、SOP0和 SOP1的波形。 测试结果如下图所示。
    并且 VBGAP 被确认为0V、40 MHz 时钟没有问题。

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    启动顺序似乎正确。 VIOIN 和 SOP 信号在复位释放时是稳定的;但 VBGAP 为低电平表示启动失败。

    您可以详细说明一下40 MHz 时钟没有问题"吗? 40MHz 时钟信号在 VBGAP (0.9V)稳定后出现。 您看到的是 40MHz 时钟信号,而不是 VBGAP 吗?

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 安盖特

    40 MHz 时钟没有问题"是错误的答案。 抱歉。
    我们确认了当 VBGAP 为0V 时不会生成40 MHz 时钟。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    由于我们没有 JTAG 连接、因此很难找到问题的根本原因、因为示波器对 SOP 信号的捕获似乎是正确的。 您能否尝试更换此器件或检查可能导致此问题的电路板原理图? 我们可以对其进行原理图审阅。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Ankit.

    我们还需要尝试替换芯片。
    但是、我们仅从 TI 收到5个样片、因此没有备用样片。

    我能否获取 IWRL6432AOP 或 AWRL6432AOP 芯片的其他样片?

    请回答我的问题。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能否就此与区域 FAE 或营销团队取得联系。 如果您需要任何帮助、我可以帮助您与他们联系。

    此致

    安盖特