This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:AWRL6432BOOST

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1345779/awrl6432boost-awrl6432boost

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

您好!
我在 AWRL6432BOOST 上遇到异常。 然后、在刷写"empty.release.appimage"代码后、我会调试我自己的代码(InCabin/AWRL6432_Capon2D)。 我从 Matlab 获得了配置文件、 我还会对最后一条"sensorStart"命令做出"Done"响应。 但数据不会到达。 在调试时、显示消息"Failed to read!" 出现在 Console (控制台)屏幕上、如下图所示。 这是一段很长的时间。 从昨天开始、我就一直遇到这个问题。 我还再次尝试执行 ATE 校准过程。 但结果没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个版本的 SDK? 这是否改变了? 从工作到现在、是否有任何其他变化?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Cabin_Sensing、\AWRL6432_Capon2D"作为 SDK。  代码在这方面工作了很长时间。 没有问题。 但从昨天开始、它开始给出这个误差。 它是否与内存损坏有关或是否存在硬件问题? 我不明白传感器是否损坏。 但我没有采取任何不同措施来导致该失真。 在什么情况下、它会显示消息"Failed to read!"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    当我进行详细审查时、我看到错误(无法读取!) pend"函数时给出的中断、我在图片中用红色标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们24小时进行调查、我们将在此处提供回复。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您能否查看您拥有的芯片是哪个版本? 您可以按照以下链接中的说明进行操作、以找到此问题:

    https://dev.ti.com/tirex/content/radar_toolbox_2_00_00_06/docs/hardware_guides/determine_silicon_revision.html

    并进行确认-在这里您找到刷写的映像了吗?

    "C:\ti\radar_toolbox_1_30_00_05\source\ti\examples\conce\awRL6432_Capon2d\prebuild_binaries" Cabin_Sensing

    再次感谢、

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的评分 我对硅胶版本号不是很确定。 您可以在下面找到设备图片和二维码内容。




    我使用的代码是我以前调试和工作过的代码。 我刷入了代码"C:\ti\radar_toolbox_1_30_00_05 source\ti\examples\VC\AWRL6432_Capon2d\prebuild_binaries" Cabin_Sensing。 现在、我在加载配置文件时遇到以下错误。



    我不知道此错误是否与 factoryCalibCfg 操作相关。 因为我正在刷写、所以无法进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的图片不是雷达器件的图片。 该设备看起来像是我发送的识别页顶部的渲染。 您将看到贴片天线与其在板上的连接。 我在您分享的其他参考资料中看不到硅版本信息。

    您是否正在使用修改版本的可视化工具? 您能否尝试使用该演示的雷达工具箱中包含的原始 cfg 来运行.exe?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!



    我使用原始 Matlab 可视化工具(AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer)和雷达工具箱中的原始 cfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的跟进。 看起来您可能正在使用修改后的版本。 我在命令行输出中看到您发送的错误位于"AWRL6432_LifePresenceDetection_visualizer _2 提供的可视化工具没有此"_2"命名。 "配置"的第49行也与该工具箱版本中未经修改的代码中报告的错误不一致。

    是否可以尝试下面列出的目录中提供的.exe?

    C:Cabin_Life enceDetection_GUI

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    抱歉、我的错误与 S1.6跳线保留在错误的位置有关。 感谢你的帮助。