This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:HDC3020-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1350207/hdc3020-q1-hdc3020-q1

器件型号:HDC3020-Q1

您好!

我想使用 HDC3020-Q1来检测外部湿度

Im 计划将其连接到具有传感器和面板之间密封橡胶的面板

是否有任何相关指南:

  • 我可以在传感器上施加压力、以便将传感器密封在面板上
  • 面板上孔的直径
  • 面板最大厚度

谢谢。

UDI K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udi:

    我想为您提供一份应用手册: 优化湿度传感器的布局和布线。 本应用手册详细介绍了如何在封闭环境中确定湿度传感器的方向、可能会有所帮助。 针对您的特定应用、我认为这很有效。  

    对于孔的直径、没有具体的目标尺寸。 孔的宽度与中心腔大致相同、可以很好地工作。 作为参考、当我们在插座中对这些器件进行内部测试时、插座的空气孔小于传感器腔体尺寸、HDC3s 的读数 RH 将正常。 对于面板厚度(空气和传感器之间的间隙)和孔尺寸、真正受到影响的是 RH 响应时间。 面板中的孔越小、面板越厚、响应时间就越长、因为潮湿的空气以较慢的速率到达器件。 我没有确切的变化数字、但我预计63%上升时间会至少增加几秒。 如果您的应用需要快速/灵敏的传感器、我可以降低面板厚度、使孔与传感器腔体一样宽。

    我没有具体的压力、您可以施加到器件上以将其压入面板、因此尽量少使用、因为增加的压力只会使性能变差。 当您按下此按钮时、是否有用于将其固定在面板上的粘合剂?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森