This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4470:BOOSTXL-TUSS4470

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4470, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1349599/boostxl-tuss4470-boostxl-tuss4470

器件型号:BOOSTXL-TUSS4470
主题中讨论的其他器件: TUSS4470

您好!  

我们尝试使用连接到   BOOSTXL-TUSS4470 EVB 的附加1MHz 传感器。

GUI 中需要哪些 BPF 配置 ?  

谢谢:)

Dror  

e2e.ti.com/.../1MHz-liquid-flow-ultrasonic-transducer2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dror,

    感谢您在传感器论坛发帖! TUSS4470没有1MHz 中心频率的带通滤波器配置、您可以将器件配置为高通滤波器模式、以确保不会衰减1MHz 信号。

    为了实现这一点、您可以对 BPF_CONFIG_1 = 0x5F 进行编程、 将 BPF_BYPASS 频率设置为 HPF 频率、并将 BPF_HPF_FREQ 配置为0x10 - 0x1F 之间的值、从而将 HPF 的转角频率设置为400kHz。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    艾萨克