This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:AWRL1432的 AFR 曲线

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1348978/awrl1432-the-afr-curve-for-awrl1432

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、

客户问我、我们是否能为1432的 HPF 提供 AFR 曲线。 它与 AWR1642类似吗?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    我会向我们的团队核实。  您是否偶然检查了数据表中的此脚注:

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn:

    在与我们的团队进行核实后,他们确认这些只是两个级联的一阶滤波器,并具有相当高的教科书回答(例如,一阶-->20dB/十倍频)。  带内的纹波为+/-0.5dB。  阻带衰减优于60dB。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    谢谢。