This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:快速评估、可自动启用物体跟踪和加载 CFG

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1346341/iwrl6432boost-quick-eval-to-enable-object-tracking-and-load-cfg-automatically

器件型号:IWRL6432BOOST

现在我知道从"example.syscfg"设置"quick eval"是使用默认值进行板引导的方法。 CFG 已加载、

但似乎启用"快速 EVAL"还不够、仍然有许多 MAC/GLOBAL_variables 可以自动加载"对象跟踪"CFG、
(DYNAMIC 重新配置?)  
如何修改这些,使"快速 EVAL"开始与"对象跟踪"( trackCmdString) CFG 和执行 sensorStart 自动?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请允许我们留出几天时间来回应

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉这里的响应延迟了。 Dynamic_Reconfig 选项允许在低功率存在检测配置和基于可配置阈值的高性能对象跟踪配置之间自动切换。 这是您要寻找的功能吗? 如果您只需要一个硬编码配置来启用跟踪、那么这应该是可以实现的、方法是启用 QUICK EVAL 选项。 您只需确保将配置参数存储在  雷达 Cmd 字符串 此代码位于 mmw_cli.c 在  trackCmdString 中。  

    此致、

    约什