This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305EVM-034:校准验证:独立运行 PGA305

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1345426/pga305evm-034-calibration-validation-running-pga305-stand-alone

器件型号:PGA305EVM-034

我已经在 PGA305EVM-034上校准了 PGA305。

设置:

1.外部电桥 BRG=2.5V

2. 500uA 时的外部温度传感器 INT+

3.校准类型1T3P

4.加载到 PGA305 EEPROM 的校准协效

我想在不使用 GUI 的情况下运行 PGA305 SoC。

这是为了了解它在我的定制 PCB 设计中是如何运行的。

请帮助了解如何 在改变外部电桥和外部温度传感器上的温度和压力时独立运行 PGA305 SoC。

感谢你的帮助。

此致、

伊戈尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    最简单的方法是测量 DAC 输出(作为电压或电流、具体取决于校准)。  否则、您将需要使用 OWI 或 I2C 来检索需要编写应用程序的数据(如在您自己的 GUI 中)。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!

     

    感谢您的答复。

     

    我已经将 DMM 连接到 DAC 输出。

     

    我是否要断开 USB 电缆并打开电源以在不同的压力和温度设置下读取 Vout?

     

    此致、

    伊戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    是的、您只需断开 USB 电缆、然后为 EVM 上的香蕉插孔连接器供电。  不过、请注意、由于您只有一个温度测量点、因此将无法进行温度校正、您可能会看到一些与温度变化相关的漂移。  因此、我建议只将器件保持在室温下、并且首先只需更改压力即可进行验证。  一旦您在压力变化方面取得了良好的成功、您就可以尝试通过温度变化来查看结果。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!

    我已经使用 GUI 对 PGA305进行校准和编程。

    我已断开 USB 电缆并重新上电。

    DMM 连接到 DAC 输出。

    在校准期间、温度保持在25°C。  

    压力发生任何变化(电桥外部值)时、DAC 输出卡在0VDC 处。

    请告知我可能会做错什么。

    感谢你的帮助。

    此致、

    伊戈尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    如果 MCU 处于复位状态、则 DAC 输出为0。  根据 EEPROM 的值、DAC 的输出可能为零。  您是否已通过读回 EEPROM 值的方式验证 EEPROM 值是否已实际写入 PGA305?  此外、如果在为器件上电时 CRC 值不正确、器件 可能处于复位状态。  如果启用以下任一项、则诊断功能可以将 DAC 输出保持为0:

    所以我建议重新启动 GUI 并检查 EEPROM 设置的状态。

    此致、

    鲍勃 B