This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:测量交流电

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, TMCS1123, AMC131M03, TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1344332/tmcs1123-measuring-alternating-current

器件型号:TMCS1123
主题中讨论的其他器件:INA3221INA228AMC131M03TMCS1100

 建议我 在使用 TEC 控制器进行珀耳帖冷却时、使用 TMCS1123来测量交流电流。 电压从-15V 变为+15V、或者电压的实际极性根据加热或冷却情况发生变化。 可保持在5A 以下。 除了电流之外、我还需要测量电压。 建议使用还包含 I2C 通信的德州仪器 ADC。 我已使用 INA3221在极性不发生变化时完成这整个操作、但现在我在更改极性方面遇到了问题、这就是我必须使用其他方法的原因。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kimmon,

    您可以使用此应用手册: https://www.ti.com/lit/ug/tidu361a/tidu361a.pdf 、并在应用手册中类似-48V 的情况下使用-15V 电源。 电流传感器或其中任何一个具有30V 以上 VCM 能力的器件进行比较。   https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/digital-power-monitors/products.html#726max=28%3B85&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    谢谢、但不确定我能否使用该应用程序。

    我正在使用此 Peltier 控制器: https://www.teamwavelength.com/product/ptc5k-ch-5-a-temperature-controller-chassis-mount/

    负载很少是串联的珀尔帖元件。

    第一极性可以正确、但5分钟后可以切换到反向。 这是因为当我们达到所需温度极性时、Peltier 会首先加热、然后珀耳帖将冷却并尝试保持该温度。 珀耳帖内部电压为15V。  

    霍尔传感器可以处理反向电压、并可用于测量交流电、因此更容易使用。 对此有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimmon、

    鉴于您仅尝试测量5A 的最大值、您可以考虑 TMCS1100A4、这是一种霍尔效应电流传感器、类似于 TMCS1123、但它适用于较低的电流值。 您希望使用 TMCS1123是否有特殊原因?

    使用我们的霍尔效应电流传感器的缺点是、由于我们目前不提供任何数字霍尔效应电流传感器、因此您需要将外部 ADC 与该器件搭配使用。 Javier 的建议除了使用带有隔离器件的分立式电流传感器外,我们还提供了 隔离式电流传感器 ,但这些器件使用 SPI 而非 I2C。 还有一些  可与 ADC 配合使用的隔离式放大器。

    如果您对这些选项有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Levi:

    没有真正的理由使用这种传感器。

    我有一个更大的器件、我使用多个 INA3221传感器读取电流和电压。 在器件的这一部分中、由于存在负电压、因此无法使用 INA3221。 我尝试过并烧了芯片。 这就是我要将 INA 替换为其他正常工作的传感器的原因。 我使用 i2c 进行通信。

    是否可以为 INA3221构建该隔离?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为使用 INA3221是不可能的。 INA3221只能承受高达26V 的电压、因此即使您使用数字隔离器与 INA3221通信、并在隔离侧通过电源将 INA3221的 GND 电平设置为-15V、也仍然无法承受11V 的最大电压、 因此电压测量范围将超出您的触及范围。

    我建议您首先查看 AMC131M03器件、因为它可能是您需要的唯一器件。 我对于使用此器件的最大注意事项是、测量范围有限、需要使用 SPI。 如果您仅测量电流、测量范围可能不是问题、但不允许测量电压。

    TMCS1100也可以测量这些电流、它可能更易于使用、但它只是一个单通道器件、您将需要一个外部 ADC 来将数据数字化。  

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我、

    列维德弗里斯