请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 主题中讨论的其他器件:AWRL1432、
查看 AWRL6432和 AWRL1432数据表、我们提出60GHz 雷达 IC 用于室内有限的应用、如仓单传感、CPD 和占位检测、而77GHz 雷达 IC 建议用于车辆外部有限的应用、如自动泊车、CTA 和 BSD。
是否有理由不建议在车辆外部应用60GHz 雷达 IC?
除了60GHz 的输出调节比77GHz 更严格外、没有奇异性可知。