This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:实际温度与数据值匹配的时间

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1344750/tmp1075-the-time-until-the-actual-temperature-matches-the-data-value

器件型号:TMP1075

大家好!

当我打开 TMP1075并测量温度值时、上电后立即的数据不准确。

该标准是±1°C、但它因2 -3 °C 而似乎不同。

一段时间后、它就会变得合适。

打开电源后多长时间、实际温度是否与数据值匹配?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke 您好、

    在上电复位后、建议等待0.3ms 后再收集初始数据。 0.3ms 后、数据应该是准确的。 根据转换在配置寄存器内的设置方式、刷新温度测量最多需要220ms。  

    此致、

    梅里迪斯·麦克让