This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:测量到负温度时、无法读取预期值。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1344754/tmp1075-expected-value-cannot-read-when-negative-temperature-is-measured

器件型号:TMP1075

大家好!

当器件测量到负温度时、我无法读取预期的温度值。

下面描述了出现时整数部分(1字节)的预期值和实际值。

-10°C >

预期值:0xF7

实际值:0xFA 到0xFC

-20°C >

预期值:0xED

实际值:0xFC 到0xFD

即使进行了多次测量、实际值也与预期值不同。

关于正时温度传感器的读数:

当为负时、可以读取等效于数据表上显示的数字输出(十六进制)(表9-1)的值、但可以读取与数据表上显示的预期值不同的值。

我们正在考虑通过设置寄存器等来采取对策。

您能告诉我们针对上述情况的对策吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    感谢您提出此问题。 您要将 TMP1075与什么温度源进行比较? 您是否正在使用处理室? TMP1075浸泡多长时间? 您能描述一下您的设置吗? 是否有任何其他热源需要考虑?

    此致、

    梅里迪斯·麦克让