主题中讨论的其他器件: PGA460、 TUSS4470
如果有几个不同的频率但难以找到、那么在寻找用于液位感应的压电式陶瓷传感器。 我正在寻找一些具有高 Q 因数、谐振频率为40kHz、200kHz 和450-480khz 的不同压电陶瓷圆盘。 对于在哪里可以找到这些资源、您有什么建议吗? 我已经查看了 TI 示例传感器列表。 我最常在 Steminc 上查看压电磁盘,这是一些应用手册中的参考:
https://www.steminc.com/PZT/en/
但是,该网站是我使用过的最糟糕的产品网站,我没有找到一个好的选择。 他们没有办法按 frequncey 或振动模式对产品进行分类。 当您手动点击每个选项后找到可以正常工作的产品时、它通常处于缺货状态、而且不会列出最大驱动电压和压电致动器的最大脉冲数等参数。 几乎所有的压电圆盘都被列为"径向模式振动应用",我正在寻找厚度模式振动,对于圆盘(我理解它), 由于相对于厚度而言表面积较大、因此应比径向模式的性能更好、使其更具感性、更容易产生声压波。 我假设在轴向/厚度模式下使用标有"径向模式传感器"的压电传感器没有问题、如果您可以计算出厚度的正确谐振频率的话。 如何算出被列为"径向 模式振动应用"的压电盘的共振轴向频率? 例如:
https://www.steminc.com/PZT/en/piezo-ceramic-disc-10x3mm-r-215-khz
说明了以下应用手册:
推荐1MHz 传感器时、注释中提示"所有传感器的厚度都约为2mm。 这是因为这些应用需要1 MHz 的轴向(厚度)谐振模式"。 为了使它在下列频率上谐振、磁盘的厚度应该是多少:40kHz、200kHz、和250-280kHz? 您能否分享如何计算这个数值、以便我找到在我要寻找的频率中、轴向模式下会用到什么压电陶瓷?