This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:如果我不需要使用 ERROR、是否需要连接 ERROR、或者 RSEL0和 RSEL1、以及 REFOUT 信号?

Guru**** 2540550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1331516/drv425-do-i-need-to-connect-error-or-rsel0-and-rsel1-if-i-do-not-need-to-use-error-or-and-refout-signals

器件型号:DRV425

您好!

我希望你们做得好。

我需要连接错误、或者、如果我不需要使用错误、则需要连接 RSEL0和 RSEL1、或者、和 REFOUT 信号?

提前感谢您的回复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thanh

    我会将 RSEL 和 REL1连接到已知电压、从而使引脚上的噪声没有变化、并且引脚上也没有已知输入。  其他引脚是输出引脚、可以保持开路。

    此致、

    哈维尔    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的回答。
    RSEL0和 RSEL1仅用于控制 REFOUT 的输出、对吗?

    因此、如果我不使用 REFOUT、我就不需要考虑 RSEL0和 RSEL1的输入?
    是这样吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thanh

    RSEL0和 RSEL1仅用于控制 REFOUT 的输出,对吗?

    是的。

    因此,如果我不使用 REFOUT,我就不需要考虑 RSEL0和 RSEL1的输入?
    是这样吗?

    可以正确、但如果输入不知道、则器件可能会从一个器件切换到另一个器件 、否则电路板上的寄生将导致其变为高电平或低电平、这通常不是问题。  如果在这些输入端看到噪声并且数字引脚发生变化、这可能会导致输出端发生变化、从而加载 输入。  我认为这风险很低、但如果您可以的话、我可以将这些引脚接地至 GND 或 VS、以使设计更稳健。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    非常感谢您的验证。

    我明白了。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我希望你们做得好。

    我还有一个问题。

    我们为什么需要2个1uF 电容器来连接 VDD 和 GND?

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thanh

    有两个不同的 VDD 引脚和 GND 是相同的 VDD、但它们为电路的两个不同部分供电。  因此、这两个部件中的每个部件基本都有自己的旁路电容器。  请参阅布局示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!
    非常感谢您的帮助。
    我已经检查了 DRV425EVM 的布局并注意到只有底层填充了 GND。
    您能否说明为什么顶部布局未填充 GND? 我很好奇、这个决定是为了降低地面噪声还是其他原因。
    提前感谢您的答复。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thanh

    没有理由。  则顶层可能会有接地。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我还看到、Rshunt 比其他组件占用的空间更大。

    这是否有季节?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thanh

    这是因为电流比其他组件大、并减少了温度的升高。  12.2mA / mT 是转换。