This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 毫米波 Gester 识别可行距离

Guru**** 1980945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1343837/mmwave-gester-recognition-viable-distance

器件型号:mmWave

您好!

我有一个应用需要检测从20cm 到0cm 的手势或表面触摸。 分辨率不需要高度精确-可能是几毫米的最坏情况。 毫米波手势识别是否可以处理这一范围? 我似乎找不到答案。

谢谢。

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    您是否参考了 Radar Toolbox 中的 IWR6843机器学习手势演示? 如果是、此演示当前配置为检测大约~0.05m 至~0.30m 的手势。将最小范围设置为~0.05m 的原因是要忽略来自 TX/RX 天线的任何潜在耦合效应。  

    您可以尝试通过将 范围_二进制_开始 gesture.h 设置为0 (如下所示)、然后重新构建演示。  

    Fullscreen
    1
    #define RANGE_BIN_START 0
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    此致、

    约什

x 出现错误。请重试或与管理员联系。