This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:适用于4-20mA 电流测量的解决方案

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1342140/tmcs1100-solution-for-4-20ma-current-measurement

器件型号:TMCS1100
主题中讨论的其他器件:TMCS1108
您好!
 
我正在开发一个项目、用于在传感器嵌入到电路板中的工业环境中监视某些信息。 但我需要添加修改内容、以允许按照4到20mA 读取标准对公司中已安装的传感器进行非侵入式读数。 我曾想过要使用霍尔效应传感器、但由于我还没有采用这项技术、我仍然对能否在这个电流范围内获得准确的读数存有疑问。 可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    感谢您的发帖。 我认为我们的 TMCS1108无法满足您的设计目标。

    我们的 TMCS 器件非常适合需要隔离和更高电流能力的高电流应用。

    由于偏移误差在10s 的 mA 范围内、噪声密度在100s 的 uA/sqrt (Hz)内、因此 很难 使用 TMCS11xx 并在输入偏移电流和噪声的级别输出可接受的数据。

    明白了吗?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、考虑到可能的最小 Rsense、以下哪种传感器最适合该应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    这通常取决于您的功率耗散要求。 根据经验、越小越好、传输到负载的电力越多。

    此致、