This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1343240/awrl6432-awrl6432

器件型号:AWRL6432

团队、您好!

我无法打开可视化工具。  

- SDK 05_03_00_02,低功耗可视化工具5.3.0.0:没有问题。  

-工业可视化工具(版本?) :没有问题。

SDK 05_03_01和 SDK 05_04_00_01 :无法打开。  

错误消息(在命令窗口中)如下所示:

在 SwitchSOP_Mode 中的文件"SWa\SOP_switching.py" src、第17行

OSError;[errno 22]无效参数

(... 由于[errno 22]无效参数导致的类似故障...)

[25064]由于未处理的异常,无法执行脚本可视化工具!

 

如果有人能告诉我如何解决它、我将不胜感激。

太云市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰云!  

    感谢您的联系。 该错误是否会在可视化工具启动时或您尝试刷写器件时发生? 您是否可以尝试启动可视化工具 之前 插入设备?

    此外、当发生此错误时、能否发送完整命令窗口的屏幕截图?  

    谢谢。

    Ethan COPE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我看到我错了标题...

    感谢您的快速评论。

    在不插入器件的情况下、可视化工具启动时会发生此错误。

    完整命令窗口的屏幕截图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taeyoon、  

    感谢您耐心解决这个问题、星期五是美国假日。 由于05_04_00_01回溯有导入错误、因此我无法在05_04_00_01的安装中复制您的问题、这可能是您计算机上的 SDK 安装错误。 您是否可以尝试在您的器件上删除并重新安装05_04_00_01 SDK?  

    此外、我还联系了我们的 SDK 团队进行更深入的分析。 我们将尽快与您联系!

    谢谢。

    Ethan COPE