This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:来自 awr1843boost 的 ADC 数据(I/Q 信号)(带 dca1000evm)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST, AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1339643/awr1843boost-adc-data-i-q-signal-from-awr1843boost-with-dca1000evm

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2243BOOST

您好!

我一直使用与 DCA1000EVM 配合使用的 AWR1843BOOST、使用 mmWave Studio 和 Windows 上的 MATLAB 捕获 ADC 数据(I/Q 信号)。
但是、我希望过渡到在带 ROS 的 Ubuntu 20上使用此设置。

我的目标是:

1.启动 START 触发器和 END 时序以捕获 ADC 数据(I/Q 信号)。
2.配置雷达参数。

您能否提供有关如何在 Ubuntu 20上的 ROS 框架内集成和使用此雷达系统的指导?

此外、我还购买了带 DCA1000EVM 的 AWR2243BOOST。 是否有任何现有的 ROS 封装或解决方案可支持这些器件?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会从 ROS 驱动程序用户指南开始。

    TI 毫米波 ROS 驱动程序用户指南

    它是旧的且基于 Ubuntu 18、因此、您可能需要自己做一些额外的努力才能使其在最新的 ROS 上运行。  

    此致、

    艾达里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已尝试使用与 Ubuntu 20.04和 ROS Noetean 兼容的 TI 毫米波 ROS 驱动程序。 它似乎主要用于生成3D 点云、而无法配置雷达参数或直接访问原始数据。

    是否有任何 ROS 节点可用于从雷达进行配置、命令和原始数据提取、类似于 mmWave Studio 或 MATLAB 接口提供的功能?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我们也不必这么做。 使用 DCA1000EVM 通过 LVDS 接口采集原始数据。 它不是实时捕获的、存储在 DCA1000EVM 上的存储器中、然后在捕获结束时作为.bin 文件发送到 PC。 我们不必通过 LVDS 原始数据接口将 PC 连接到实时数据采集系统。  

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道此器件无法实现实时运行。
    我的问题是关于使用 ROS 来配置雷达参数(如斜率、距离区间、帧等)以及将原始数据保存到 bin 文件是否可行的具体问题。

    我目前有一个 AWR1843BOOST 带有 DCA1000EVM、它在 Windows 上的 mmWave Studio 中运行良好、
    允许我调整雷达设置并将数据另存为 bin 文件。 我的目标是使用 Ubuntu 上的 ROS 实现类似的过程。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许有一些办法可以做到这一点,但据我所知,我们从未实施过这一点。 我将在我们的软件团队中循环进行确认。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误了时间

    很遗憾、我们的团队没有 ROS 方面的经验。

    以下是我们可用于 ROS 的唯一资源。 我想我们过去曾为 GUI 使用 ROS、但可能不用于配置

    谢谢!

    塞萨尔

    https://git.ti.com/cgit/mmwave_radar/mmwave_ti_ros/