This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:使用 GUI 时、Capon CPD 输出文件可以##39;无法成功执行

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1340034/awrl6432-capon-cpd-out-file-can-t-be-executed-successfully-when-using-gui

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

大家好、

我使用的是我们的 Capon CPD 演示、而 Matlab GUI 在 appimage 上运行良好。

我希望通过 CCS 加载 Capon CPD 输出文件、此时 empty.release.bin 已首先刷写到6432中。 在没有来自6432的 TLV 反馈时、可以通过 GUI 发送 cfg 文件。 cfg 文件与在 appimage 中使用相同。

SDK 版本为5401、您可以帮助 研究这个问题吗?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我停止 CCS 项目、该项目位于 DebugP 中

    XDS110展示了如下所示的调试堆栈。

    射频前端有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shawn、

    请给我们一些时间来研究这个问题。 目前、这可能是一个问题、因为没有足够高的帧周期 供演示完成帧处理。 尝试增加 frameCfg 的帧周期、查看是否可以解决问题。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn:

    您能确认重建时使用的是释放模式而不是调试模式吗?

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:cfg 文件与 appimage 一起运行良好。 我们是否需要在 appimage 和 out 文件之间设置不同的帧周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    是的,空和 capon CPD 都是发布版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn:

    请多给我一天时间来研究这个问题。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn:

    您可以在 xWRL6432 MMWAVE-L-SDK 处找到 CCS 变送步骤:CCS 启动、加载和运行

    您将需要检查开关设置。  您可以在以下位置的雷达工具箱中找到相关文档:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACzleIuZ4g1GuBmtlq-cGg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    让我知道它是否能解决您的问题。  

    此致!

    自贡

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    我认为我设置了错误的 SOP 模式。 S1.3接通了、我把它关闭了、它工作正常。

    此致、

    肖恩