This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:可视化工具 CFG 加载/设置值

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1341749/iwrl6432boost-visualizer-cfg-loading-setting-values

器件型号:IWRL6432BOOST

我尝试了不同的. 从 MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01可视化工具中删除了 CFG、  

 "配置仪表板"中的"配置选择"、  

已从 SDK 示例文件夹中找到"Preset Configuration [Object Tracking]"和"CFG 文件 Values Differential
C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\examples\mmw_demo\mo_and_Presence _detection\profiles\xwrL64xx-evm

在哪里可以找到有关这些参数值的解释?
"预设配置"存储在何处?

%%:
%配置开始
%%:
sensorStop 0
通道配置7 3 0
chirpComnCfg 16 0 128 4 28 0
线性调频脉冲配置6 32 0 40 60.5
frameCfg 2 0 200 64 100 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 3 0 0 1 0 1 0 1 1
Sigma 处理器 Cfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1
aoaFovCfg -70 70 -40 40
rangeSelCfg 0.1 10.0
离合器拆卸1
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
ADCLogging 0
低功耗配置1
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
BoundaryBox -3.5 3.5 0 9 -0.5 3
sensorPosition 0 0 1.9 0 0
StaticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
gatingparam 3 2 2 4
stateparam 3 3 12 50 5 200
分配参数6 10 0.1 4 0.5 20
maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 3 61.4 191.8 100
presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
microDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1
分类器配置1 3 4
profileSwitchCfg 0 25 25
波特率1250000
sensorStart 0 0 0 0
%%:


%%:
%配置开始
%%:
%%:
% Trackbb Classification_Mid bw:线性调频脉冲配置和
%处理链设计用于检测、定位、跟踪和
%对室内或室外环境中的物体进行分类。
%此配置使用~1GHz BW (~20cm 距离分辨率)和
%启用 EVM 的所有可用六根天线。
此配置的最大消歧范围百分比为~10m。
%在此配置中、自动模式(主要和次要)已启用以跟踪
任何类型运动的%物体、包括细微运动。
%%:
sensorStop 0
通道配置7 3 0
chirpComnCfg 16 0 128 4 28 0
线性调频脉冲配置6 32 0 40 60.5
frameCfg 2 0 200 64 100 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 3 0 0 1 0 1 0 1 1
Sigma 处理器 Cfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1 1
aoaFovCfg -70 70 -40 40
rangeSelCfg 0.1 10.0
离合器拆卸1
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
ADCLogging 0
低功耗配置1
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
BoundaryBox -3.5 3.5 0 9 -0.5 3
sensorPosition 0 0 1.9 0 0
StaticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
gatingparam 3 2 2 4
stateparam 3 3 12 50 5 200
分配参数6 10 0.1 4 0.5 20
maxAcceleration 0.4 0.4 0.1
trackingCfg 1 2 100 3 61.4 191.8 100
presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3
microDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1
分类器配置1 3 4
波特率1250000
sensorStart 0 0 0 0
%%:
配置结束百分比
%%:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可视化工具中的预设配置选项实际上在可视化工具源代码中进行了硬编码、无法访问这些选项。 有关每个配置参数的说明、请查看 本指南。 您可以参阅标题为"Vision Apps 用户指南"的 "配置(.cfg)文件格式" 。  

    此致、  

    约什