This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:使用 TMCS1108进行设计

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1108, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1342089/tmcs1108-designing-with-tmcs1108

器件型号:TMCS1108
主题中讨论的其他器件: TLV9061

团队、您好!
感谢您在上一篇文章中的支持。
该主题是 POST 链接的延续
我们使用 IC TMCS1108测量电流。
电流可同时沿两个方向流动。 这就是我们使用双向电流传感器的原因。  TMCS1108的输出端采用 OPAMP TLV9061SIDBVR 的电压跟随器。
缓冲器的输出直接馈送到 ADC、并并行连接到使用比较器 IC TLV1702AQDGKRQ1的窗口比较器。
我们在两个方向上都需要过流保护、这就是我们使用窗口比较器的原因。 链接



有人能确认我们是需要在电压跟随器之前还是之后连接窗口比较器吗?
它有什么不同。

正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您与我们联系。  

    我看到您正在使用 TLV9061的压摆率来减慢响应。  

    这取决于您需要的速度。 为了使比较器更快地响应双向过流事件、我要将比较器连接到 TMCS1108的输出。 这还可以实现更快的比较器响应、以及略微延迟的 ADC 输出、以获得更详细的波形。 明白了吗?

    这是我的建议。  

    此致、