This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:一个示例项目、其中 ADC 样本首先由 DSP 处理、而不是 HWA、然后由 DSP 处理?

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWR1642, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1340858/awr6843aop-example-project-where-adc-samples-are-processed-by-dsp-first-instead-of-hwa-then-dsp

器件型号:AWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1843

是否有示例项目可以让 DSP 在线性调频脉冲事件后直接处理 ADC 样本?

对于我看到的所有示例、HWA 在线性调频脉冲事件后开始处理样本、然后 EDMA 将其传输到 L3、以便 DSP 可以开始。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一可用的示例不适用于 AWR6843AOP 平台。

    以下是可用的示例:

    SDK 2.1中的 AWR1642毫米波演示

    最新雷达工具箱中提供的 AWR1843 src 演示"source\ti\examples\adas\medium_range_radar\MR\1843"

    谢谢!

    塞萨尔