This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:关于针对低功耗运行的32kHz 内部振荡器的修整

Guru**** 2554190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1340957/awrl6432-regarding-trimming-of-the-32-khz-internal-oscillator-for-low-power-operations

器件型号:AWRL6432

大家好、
我想进一步询问该主题。 (AWRL6432:该时钟源在低功耗运行时的精度。 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛)


我有2个问题。

①Is 在此时钟内设置修整吗?

②if 可能,我想知道 修整后的 acuraccy 的价值。


此致、
富山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomiyama、

    无法为该时钟设置修整、因为我们会进行内部修整以符合设计规格的准则。 如上一主题中所述、修整后的时钟精度为±15%。

    此致、

    克里斯蒂安