This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC5071-Q1:使用电感式传感器来检测具有+/-0.1度容差的转角

Guru**** 2571295 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1340888/ldc5071-q1-using-inductive-sensor-to-detect-rotating-angle-with--0-1-degree-tolerance

器件型号:LDC5071-Q1
主题中讨论的其他器件:LDC1314、LDC1614

您好!

我需要制作一个旋转角度传感器、

现在、我将针对第一种解决方案使用磁性霍尔传感器、但我需要另一种无磁体解决方案

我是否可以使用电感式传感器检测容差为+/-0.1度的旋转角度?

如果可能的话、您能否给我提供一些参考设计

谢谢

莱德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryder、

    我们有 一个使用 LDC1314电感式传感器进行角度估算的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00508。 
    此设计的目标是1deg 绝对精度和0.1deg 分辨率、但可以作为有用的起点。
    LDC1614等分辨率更高的器件可能有助于提高设计的角度精度。  

    另一个参考设计使用霍尔传感器实现精确的角度检测: https://www.ti.com/tool/LDC-HALL-HMI-EVM 

    我们尚未为 LDC5071/2提供任何参考设计、 但我们有一款适用于这些器件的传感器设计工具:
    https://www.ti.com/tool/LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL 
    该工具提供了一些很好的工具提示、可为系统的各种参数提供指导。

    工具安装和入门指南提供了有关一些系统相关信息的指导: https://www.ti.com/lit/pdf/snou195 
    其他资源可能也会有所帮助。

    此致、
    约翰