This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:OPT3101 SDK 校准

Guru**** 2552330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1339920/opt3101-opt3101-sdk-calibration

器件型号:OPT3101

团队成员:

   我有疑问:

   需要按照 SDK 中的步骤校准新硬件;使用的 OPT3101配置工具 创建  OPT3101_configuration.cpp 文件; OPT3101配置工具与此类似:

   

   打开条件编译 INLAB_STEP_0、测试每个通道电流值的校准距离以确保读取的振幅在16000到24000之间;像这样的距离:

  打开条件编译 INLAB _STEP_1到 CALIBRATION ;我发现   校准后的距离 在 13mm 和128mm 之间是错误的; 像这样:

原因可能是什么、如何解决?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengsheng、

     我有几个问题。

    1) 1) 发射极 LED 的器件型号是什么? (横梁宽度)

    2) 2)光电二极管的器件型号是什么? (横梁宽度)

    3)发射器和光电二极管之间的距离是多少?

    4) 4)客户使用什么器件在发射器和光电二极管之间隔离 IR?

      a)发射器或光电二极管周围是否有一个罐或管?  

      b)隔离器材料的高度是多少? (图纸或完整说明会有所帮助)

    注意:根据上述规格、存在测量距离的最小距离。 可能是128mm 低于该距离。 唯一知道的方法是根据这些规格确定距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登:

      1:发射器 LED 的器件型号为 SFH4550 半角3°;

      2: 光电二极管的器件型号为 SFH213FA 半角10°

      3:发射器和光电二极管之间的距离为11mm;

      4: 硬件使用铜管 隔离发射器和光电二极管之间的 IR,铜管的高度为9mm,如下所示:

          

         铜管的图纸是:

         

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pengsheng、

     根据我的计算、横梁交叉点在100mm 处。 在120mm 时、您有一半的发射器光束反射回来、提供足够的振幅、以便为您提供精确的相位计算、从而获得精确的距离。 该点可能因目标、实际光束宽度容差而异。  

      

    你可能不会离这个更近。 部分原因是波束宽度窄。