This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:在 COM 端口上未检测到数据

Guru**** 2541630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1340345/awrl6432boost-no-data-detected-on-com-port

器件型号:AWRL6432BOOST

将 SDK 05.04.00.01的手势识别预编译图像刷写到 AWRL6432BOOST 中、并将配置文件 gesture_recognition_lpGesture.cfg 发送到电路板、但在 COM 端口上未检测到数据。  

工具箱1.30.01.03或2.00.00.06的两个可视化工具都是相同的结果。

日志:

警告[cached_data.py:24]缺少部分或全部缓存数据
INFO [GUI_CORE.py:183]已找到 CLI COM 端口:COM24
信息[GUI_CORE.py:192]找到数据 COM 端口:COM25
INFO [GUI_PARSER .py:233]已连接(一个端口)、波特率为1250000

-------------------------------------------------------  (单击"选择配置"按钮后打印错误)
Line=UseDSPhotoViewerAsDefault=1

[ExplorerProps. add ()]prop=UseDSPhotoViewerAsDefault,value=1

[GetSecuType]c:\、error=3

[GetSecuType]c:\、error=3

[GetSecuType]:\、错误=3

[GetSecuType]:\、错误=3
-------------------------------------------------------


B 通道配置7 3 0\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/>chirpComnCfg 21 0 128 1 34 0\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/>chirpTimingCfg 8 20 0 102.98 59\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/> frameCfg 2 0 400 16 70 0\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/>sigProcChainCfg2 16 16 1 0.05 0.34 10\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/>adcDataSource 0 C:/ti/mmwave_lp_sdk/examples/datapath/common/testBench/gesture_recognition_adc_data/radar_data_6432_100framesS.bin \n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/>adcLogging 0\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo://>presenceDetectCfg 0 1200 1600 10\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/>lowPowerCfg 1\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo:/>工厂 CalibCfg 1 0 40 16 0x1ff000\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
b'mmwDemo://sensorStart 0 0 0\n'
B'\n'
已完成\r\n
B'\n'
错误[GUI_PARSER .py:153]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取时超时
错误[gui_parser.py:154]请确保设备处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误[GUI_PARSER .py:153]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取时超时
错误[gui_parser.py:154]请确保设备处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误[GUI_PARSER .py:153]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取时超时
错误[gui_parser.py:154]请确保设备处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效
错误[GUI_PARSER .py:153]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取时超时
错误[gui_parser.py:154]请确保设备处于正确的模式、并且您发送的 cfg 有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Batis、

    应用程序可能会在发送任何帧之前崩溃。 您可以使用 TeraTerm 或 CCS 终端等串行终端程序连接到 UART 端口、从而确定崩溃的确切原因。  确保连接到应用程序/用户 COM 端口并使用 1250000波特率、然后从.cfg 文件通过 CLI 命令发送、并查看终端输出的错误代码。

    或者、您可以从 SDK 中刷写空的应用映像、构建手势识别项目并加载.out 文件、以便您可以在出现故障时逐步执行程序并检查调用堆栈。 再一次、你将需要通过  application/user COM 端口发送.cfg 文件。

    请告诉我您是否能够识别错误代码或自行解决问题。

    此致、

    克里斯蒂安