This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305EVM-034:它是否支持 PGA300、PGA305和 PGA900的开发?

Guru**** 2567065 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300, PGA900, PGA305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1338413/pga305evm-034-does-it-support-development-for-pga300-pga305-and-pga900

器件型号:PGA305EVM-034

它是否支持开发 PGA300、PGA305和 PGA900?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    欢迎来到 E2E 论坛!  基本上、EVM 硬件的差异在于插座中的器件。  因此可以使用相同的硬件、并将器件更换为 PGA305到 PGA300或 PGA900的插座中的器件。  就发展的意义而言, 并不完全清楚你希望实现什么。  对于 PGA305和 PGA300、这些器件经过预编程、内核闭合、无法使用这些器件进行固件开发。  PGA900是一款开放内核 M0器件、您需要为该器件编写固件代码才能完全正常运行。

    就 EVM GUI 而言、每个器件都有自己的 GUI、用于从 PC 与器件进行通信。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    您是否碰巧有一个计算校准和温度补偿系数的算法。

    我需要为生产设备创建我自己的代码。

    如果没有该 算法、您是否知道有人具有该算法。

    写这段代码需要花费大量时间。

    感谢你的帮助。

    此致、

    伊戈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    查看您是否可以使用以下主题中的信息:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/852425/pga305-data-representation-coefficients-calculation

    此致、

    鲍勃 B