This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:具有毫米波升压功能的 IWR6843ISK

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1338884/iwr6843isk-iwr6843isk-with-mmwave-boost

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843

IAM 使用 硬代码配置工程、默认情况下、该工程 将加载配置、然后将点云数据通过 XDS100数据端口进行泵送。 我需要通过毫米波 IC 升压板的 J5连接器引脚5 (来自 IWR6843的 TX 引脚)接收数据。 我们是否需要修改代码?  以下开关设置完成毫米波升压板 S7-OFF S8-ON。 在 IWR6843ISK 板中 、开关 S1-5处于关闭状态。我们是否需要进行任何其他更改?