This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6180-Q1:需要以下用于档位选择系统的芯片

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170-Q1, TMAG5170D-Q1, TMAG5111, DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1336109/tmag6180-q1-need-the-following-chips-using-on-gear-position-system

器件型号:TMAG6180-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG5170D-Q1、TMAG5170-Q1 TMAG5111、DRV5055

您好!

我需要在齿轮位置系统上使用以下芯片、请帮我推荐。
①The 用于驱动 P 位置阀的 Δ I 芯片需要电流检测、保持电流2A、电磁阀电阻3Ω、感测28mH。
②Is 有磁感应位置检测芯片,线性位置采集,用于检测 P 齿轮位置和爪离合器位置,芯片类似于 MLX90377。

Z 方向 P 齿轮的检测距离为3mm、X 方向 P 齿轮磁体的移动距离为14mm;

Z 方向爪形离合器的检测距离为2.6mm、X 方向的移动距离为6mm。
③Detect 磁性编码齿轮的前进和后退速度,速度为2500rpm,极对数为150。 推荐的芯片类似于 TLE5555iC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们客户的设计就像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuhau,


    感谢您联系 E2E。 我将尝试在这里回答您的问题、但可以使用一些帮助来更好地了解系统中的各种需求。  也许您可以提供更多关于应用中的测量目标的见解吗?

    1. 对于此项目、您是否需要测量电流?  
    2. MLX90377是一款3D 磁传感器、可使用发送的协议进行通信、内置多点线性化和杂散磁场抑制。  虽然我们当前不提供此器件的直接替代产品、但我们确实提供3D 传感器、例如符合 ASIL-B 标准的 TMAG5170-Q1和符合 ASIL-B 标准的 TMAG5170D-Q1、它们提供较高 ASIL 等级通常所需的冗余。  这两个选项都能够测量与 MLX90377类似的磁场矢量的所有元件、但输出格式将是 SPI。 该器件当然能够测量线性移动的磁体的移动:
      https://www.ti.com/video/6321398729112
    3.  我无法在网上找到有关 TLE5555iC 的详细信息、因此很难推荐任何等效器件。  我猜多极环形磁体连接到齿轮、目标是跟踪转速?  在这种情况下、TMAG5111等器件可能是检测旋转环形磁体的极转换的良好选择。  该器件将输出齿轮的速度和方向。  如果齿轮未连接到磁体、则可以通过在 TMAG5170-Q1等3D 传感器附近安装固定磁体来完成此操作。  当齿轮齿通过时、磁场将在传感器位置受到影响、并且场矢量数据可用于观察每个齿的通道。

    让我知道我的假设是否接近、以及第1项所需的具体内容。   

    谢谢。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    是的、我们的客户需要测量电流、他们需要一个一维传感器而不是3D 位置传感器、用于电流转换器设计、其中 电流保持电流为2A、电磁阀电阻3Ω 和感应28mH。 图片显示了一维传感器

    对于爪形离合器应用、他们希望 P 齿轮在 Z 方向的检测距离为3mm、而 P 齿轮磁体在 X 方向的移动距离为14mm;

    此致

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于浩

    要使用1D 传感器测量距离、通常首先考虑 TAMG5253或 DRV5055。  这些是1D 线性传感器、可用于跟踪绝对磁场。  我们有一个仿真设计工具、该工具也可能

    https://webench.ti.com/timss/

    我请电流感应团队看看他们是否对第1项有特别的建议

    谢谢。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、

    此应用使用的电压是多少。  它们测量的是高侧吗?  由于它有两个不同的主题、你想创建一个单独的线程吗?

    此致、

    哈维尔