This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432BOOST

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, IWRL6432BOOST, IWRL6432, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1336740/iwrl6432boost-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843、、 IWRL6432IWR6843ISK、IWR6843AOP

我推荐一款能够检测3米范围内跌倒人员的雷达传感器、我还推荐一款能够开发此类雷达传感器的开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IWR6843可用于跌倒检测。 请参见 IWR6432ISK EVM。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我之所以要使用 IWR6843、是因为它包含 AoP。 IWR6432BOOST 需要在 PCB 设计中添加天线。 我不知道具体哪一个更好地用于 SMT 的 PCB 设计。  

    我想知道您提到 IWR6843是关于跌倒检测的原因、但您告诉我关于跌倒检测的 IWR6432ISK EVM。  

    1.在天线设计方面、IWR6843更易于设计 PCB。 请告诉我您的想法

    2、我想获取有关 IWRL6432BOOST 的 PCB 设计的 PCB 数据和 BOM 数据。 如果 IWRL6432也易于安装在我们的 PCB 包含天线上、这也适合我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是个拼写错误:IWR6843用于跌倒检测。 可以使用 IWR6843ISK 或 IWR6843AOP EVM。 两者中的任何一个都应该足够。  我们 为其编写了一个跌倒检测算法示例。 您可能还会发现 IWRL6432适用、但我们没有为该器件预先编写的跌倒检测软件、因此我建议您先从 IWR6843开始、

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢