This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1337206/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

我在过去两周一直使用 AWR1843 MRR 波束控制演示、并通过分析原始二进制数据(由 Teraterm Pro 捕获)发现它仅在子帧- MMR 上发送。  在 DSS 和 MSS 工程中、我已在 mmr_config_const.h 中将演示设置为"subfilter_CONF_MRR_USRR"。  代码直通似乎指示它应发送 MRR 子帧和 USRR 子帧。  原始二进制数据表明仅发送一个子帧(即子帧编号始终为0)。

以下是2个连续的帧:

大型数据收集文件中的每个帧都是相同的-从不发送 USRR 帧。  

有人对为什么不发送 USRR 有任何见解吗?  我们的应用需要同时具有 MRR 和 USRR 数据。

此致、
瑞克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    子帧编号在下面标记的标头中为1。 所以这两个子帧都被使用了。

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  我键入了错误的搜索模式,并完全错过了它,尽管是如此清楚。

    所以在我查看了数据后,我确实看到 USRR 永远不会检测到任何物体,即使我在实验室环境中,一切都在15米以下。  您知道为什么没有检测到 USRR 物体是这样的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    这是一个已知问题。 它在 MRR 波束控制版本说明中列出。 我还找到了此主题 AWR1843BOOST:在 Lab0011的 USRR 模式下没有检测到点输出项目-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛。 它指出  USRR 模式在 MRR 波束控制实验中不起作用。  

    版本说明: MRR Beamsteering 版本说明(TI.com) 

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我看到该线程已有3年历史。  为什么 TI 没有修正限制和/或将其从文档中删除。  我觉得我的团队浪费了很多天时间来评估 AWR1843、结果发现它可能无法满足我们的项目需求(MRR 波束控制+ USRR)。

    还有一个问题:这个问题是由于硬件限制而无法解决、还是只是软件工程尚未修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    版本说明中提到、USRR 模式在 MRR 波束控制中不起作用。 您可以使用中程雷达项目来使用 USRR 模式。  

    另一个问题:这是一个由于硬件限制或只是软件项目尚未修复而无法解决的问题吗?

    这是软件问题。  我们将在即将发布的版本中尝试修复它。

    此致、

    桑希塔