This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:[AWRL6432]如何将2TX/3Rx 更改为1Tx/1RX

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1327181/awrl6432-awrl6432-how-to-change-2tx-3rx-to-1tx-1rx

器件型号:AWRL6432

您好!

我正在尝试在 MOTOR_and_Presence _detection_demo 上将雷达通道2TX/3rx 更改为1Tx/1Rx、以降低功耗。

为了关闭 雷达通道,我找到了一些方法和  

1. channelCfg :更改  

-->除了改变信道配置值,  

(Q1)我尝试查找用于更改雷达通道寄存器位的固件代码。 请告诉我固件代码。   

(Q2)是否与 FEC_LSTC、FEC_PCR1_ FEC_ECC_AGG 寄存器有关?  我不知道 FEC 寄存器的信息。  (前端控制器)

2. ADCbufconfig --> APP_HWA ADCBUF_CTRL 寄存器

(三)我想知道除上述方法外,是否有其他方法。

(Q4) 在2TX/3Rx 操作后、MCU 是否应复位以运行1Tx/1RX 通道?

请分享您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你应该能够像你提到的那样通过 cfg 文件执行此操作。 下面列出了此配置的位置中的一个示例。 请告知我们、您是否在尝试后仍有后续跟进问题。

    \mmwave_L_SDK_05_03_00_02\examples\mmw_demo\motion_and_Presence 探测\profiles\xwrL64xx-evm\MotionDetect_1TX-1RX.cfg

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    我可以通过比较  MotionDetect_1TX-1RX.cfg 和 MotionDetect_2TX-3RX.cfg 来了解 cfg 方法。

    但是,请分享您对问题1、2、3、4的看法

    (Q1)查找更改随机通道寄存器的固件代码。  

    (Q2) FEC 寄存器的信息。

    (Q4)"重要"在2TX/3Rx 操作后、MCU 是否应复位以运行1Tx/1RX 通道?

     

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待听到您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待听到您的回答。。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想告诉您、我将在第二天或第二天再次讨论此问题并提供反馈。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否查看了固件文档? 可以在下面的位置找到它。

    /mmWave_L_SDK_05_04_00_xx/firmware/mmWave_DFP/docs/mmWave_DFP_low_api_documentationindex.html

    我不确定您要查找这些 FEC 寄存器的确切信息、但此链接中的技术参考手册中包含其他信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru599

    我将跟进在这些天线工作模式之间交换时需要采取的步骤。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查固件文档。 非常感谢你让我 konw。

    我期待您的 OpenCV 和

    谢谢

    此致

    郑真勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果加载1TX-1RX cfg、则将注意在此配置中运行所需的步骤、并将以这种方式操作。 如果您希望器件已经具有此配置、则可以尝试按照以下步骤将其用作硬编码的 cfg。 TI Resource Explorer 上的雷达工具箱中有一个指南、其中提供了执行该操作的步骤。 我直接在下面链接了该指南。

    https://dev.ti.com/tirex/content/radar_toolbox_1_30_01_03/source/ti/examples/Fundamentals/Hard_Coded_Config docs/hard_coded_config_user_guide.html

    谢谢。

    克林顿