This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP 天线图形测量

Guru**** 2581025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1336869/awr6843aop-awr6843aop-antenna-pattern-measurement

器件型号:AWR6843AOP

您好、TI!

我想测量我公司中 AOP 的天线方向图。
根据数据表、通过角反射器测量天线方向图。
我也看到有人在 E2E 上提出这个问题。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1213352/awr1843aopevm-antenna-characterizics?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=antenna%20characterizics#

如果我想获得 TX1和 RX1的天线方向图(如下图所示)、我应该如何在软件中设置它?
我需要修复 cfg 的内容?
TI 能否提供样片计划供我们参考?


Br、
文森特


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 mmWave Studio 仅为分区配置启用 TX1和辐射。 如果您使用的是 EVM、您可以将其与 DCA1000等采集卡结合使用来保存原始 ADC 数据。 然后、您需要对该原始 ADC 数据进行后处理、以找到具有峰值响应的距离单元。  

    请告诉我、这是否有用。

    谢谢。

    E. Shareef