This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:湿度异常、为90%

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020, HDC3020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1335007/hdc3020-q1-abnormal-90-humidity

器件型号:HDC3020-Q1
主题中讨论的其他器件:HDC3020

尊敬的专家:

客户大规模生产环境正常湿度为42%。 它们可在最大75%的范围内控制最大湿度。 他们将90%作为生产错误报告的限制、该限制是非常宽松的条件。

在最近一次10Ku 制造期间、没有触发任何错误报告。 但3月5日、60个 HDC3020在600个制造商中报告湿度超过90%。 此后、停止大规模生产。

他们在60个器件中挑选了6个器件进行以下测试:

1.重做测量,这些6pcs 报告的值是不同的。 有时、它们报告的是100%。 有时、它们报告的值为0%。

2.在50°C 下烘烤这6块 HDC3020板10分钟,然后在板冷却后进行测量。 它们都在1小时内报告42%的湿度(正确值)。 4小时后、它们将测量增益。 它们再次报告超过90%的异常数据。

3. 在85°C 下将这6块 HDC3020板烘烤7小时、然后在电路板冷却后进行测量。 它们都在26小时内报告42%的湿度(正确值)。  

这是一个严重的停产问题。 需要您的大力帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    对于其他540cs 的 HDC3020-Q1、它们的读数是否均为42%(加或减几个%RH)? 是否所有600个器件来自同一批次或卷轴? 我想知道这60个和其他540个之间的任何电势差异、这些差异都很好。

    另一个问题是、未通过90%检查的60个、它们是否全部读取为100%或某个 RH 值介于90%和100%之间?

    根据您的评论、6个芯片有时读数为100%、有时读数为0%、我认为传感器区域可能有一些液体。 是否观察到这种情况、甚至在装配设置中是否可以这样做? 我们已经看到、传感器区域的液体会导致100%和0%的读数异常。

    温度读数是否有任何问题?

    很高兴听到在85°C 下烘烤7小时似乎可以纠正器件、到目前为止还没有出现故障。 这使我认为传感器区域中存在某种液体、因为85°C 可能足以将其干化。

    这些器件是如何焊接的? 客户必须使用免清洗助焊剂(然后不清洗)、他们不能使用水溶性助焊剂(无论是否清洗)。  

    最后、如果可能、请提供受影响器件上传感器区域的一些缩放图(在烘烤之前或之后、无论您可以获得什么)。 我可能能够在传感器区域看到是否有干净的碎屑或水点。

    谢谢!

    -亚历克斯·汤普森