This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何使用 SysConfig 或其他方式配置 MCAN 时钟?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1334968/awr2944evm-how-to-configure-mcan-clock-by-using-sysconfig-or-other-way

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944SysConfig

尊敬的专家:  

以下是您的客户可能需要您的帮助的问题

如上图所示、我们当前使用 SYSCONFIG 版本1.14.0和 MCU SDK 版本9.0.0.15、以在 AWR2944 EVM 上启动 MACN 驱动程序。

我们要将默认的 MCAN 时钟频率从80MHz 修改为40MHz。 但是、我们不知道如何 通过 SysConfig 工具配置 MCAN 时钟。

我们尝试了直接修改 ti_power_clock_cofnig.c 文件。 但在 CCS 中重新编译该工程时、该文件会恢复为默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您可以修改"mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\source\drivers\.meta\mcan\mcan\mcan_awr294x.syscfg.js"文件中的"mcan_func_clk"变量 soc。

    然后、生成的  ti_power_clock_cofnig 将具有修改后的值。

    此致、

    阿贾伊