This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:AWR2544中晶体振荡器的信息

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544, AWR2544LOPEVM, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1333650/awr2544-information-of-crystal-oscillator-in-awr2544

器件型号:AWR2544
主题中讨论的其他器件:AWR2944EVM

大家好、我有一个与晶体振荡器相关的问题。

我想使用 AWR2544创建一个平台来实施汽车雷达原型。 已了解可以使用40 MHz 或50 MHz 的晶体时钟源、并且我们可以看到在数据表中写入了几个要求。 如果要将其用于汽车应用、是否必须连接自动认证的产品(晶体源)?

或者、如果数据表上的所有信息都满足要求、是否可以使用任何产品?

此外、如果可能、您可以在40 MHz 和50 MHz 之间推荐吗?

我想知道有关晶振频率选择的标准。 (例如、价格低廉、与功能安全相关、对设计流程的依赖性等)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您计划在汽车应用中使用、则需要通过汽车认证的器件。

    有关50MHz 器件建议、您可以参阅 AWR2544LOPEVM 中使用的器件。

    AWR2544LOPEVM 评估板| TI.com

    如果您更喜欢使用40MHz 器件、您可以参考 AWR2944EVM 中使用的器件型号。

    AWR2944EVM 评估板| TI.com

    建议的晶体振荡器规格在器件数据表中提供。  

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享信息。

    如果我有相关的问题、

     我们是否可以使用40 MHz 或50 MHz 以外的其他频率?

     我们是否应该使用/选择仅具有整数频率数值的产品? 分数频率数字怎么样?

    谢谢。

    Junseuk.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junseuk -

    SOP 选择只有两个参考晶振选项。

    此外、通过 TRM、您可以更详细地了解 它需要40MHz 或50MHz 的原因-因为这是基准的子系统、其基准范围取自此子系统。