This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTD 放大器;NTC (&P)

Guru**** 2540730 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR105, XTR117, XTR111, XTR115, XTR116, TLV9002, TMP61

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1328683/rtd-ntc

主题中讨论的其他器件:XTR105XTR117XTR111XTR115XTR116、TLV9002TMP61

大家好!  

我有 RTD 模块、该模块获取 用户的输入。 具有不同电阻组合和 XRT105 2线电流变送器4 -20 mA。  

现在、我需要使另一个模块 NTC 模块能够提供与 RTD 相同的精确输出4 -20 mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saeed:

    您能否提供您对 RTD 模块的设计要求或原理图?

    RTD 是 PTC、热敏电阻是 NTC。 您是否指的是应用中的热敏电阻传感元件? 请详细说明、我需要了解 NTC 类型、精度和工作温度范围、可用电压轨电流消耗等。 随附了3个可能对您的应用有用的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbfa007/sbfa007.pdf?ts = 1708967448356&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    sboa017 XTR105应用 note.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa323a/sboa323a.pdf?ts = 1708967866889&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    非常感谢 您的回复。

    是的、我们使用 NTC 热敏电阻作为输入、正如我告诉过的有关 RTD 模块的信息、我们已经实现了该模块。 我还要附上 NTC 的图表和规格。  

    我会介绍 RTD 模块、利用 RTD 输入并通过 XTR105将其处理并将其作为输出的 Transmit 4 -20mA。  

    现在我想让 NTC 模块将 NTC 作为输入、并通过逻辑(不确定哪个 IC 我可以用于 NTC)对其进行处理、并将-20mA 作为输出进行传输。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    简单地说、我得到的 NTC 传感器输出实际上是我的输入、因为我要在4 -20 mA 之间对它进行处理。 与我的模块采用 RTD 输入并通过 XTR105提供4 - 20 mA 的情况相同。 IC 是否会对 NTC 传感器执行这种操作? Fluke 726还有一件事、RTD 输出 PT 100或 PT1000有一个选件、如何从万用表获得 NTC 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saeed:  

    XTR105可用于测量热敏电阻并将电压转换为4 -20mA。 该电路与下图类似、它使用 IC 的恒流源来驱动电桥或 NTC、以生成电压差并转换为电流。 电压差通过 NTC 温度曲线或校准的温度范围与温度成正比。  

    我们提供 XTR115/XTR116/XTR117或 XTR111、可用于将电压转换为4 -20mA。 我们可以使用电压源来驱动 NTC、其中 Vout 是通过分压器与温度成函数关系、还可以使用 XTR11X IC 转换为4 -20mA 电流环路。   

    https://www.ti.com/lit/an/sboa323a/sboa323a.pdf?ts = 1708969738498&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    能否从万用表获得 NTC 输入?

    我还没有看到采用 NTC 输入并转换为温度的典型 DMM (我见过专门的 NTC 温度监控器、但不是 DMM)。 您可以使用电阻标度并测量 NTC 的电阻、然后使用 NTC 图获取测量的温度。   

    如果使用上述电路、则可以将 Vout 配置为与温度成正比、并直接从 DMM 读取温度值。 NTC 可按原样使用、或者可以校准 NTC 的温度曲线以提高精度。 在该示例中、TLV9002是一个通用运算放大器。 对于精密应用、我们可以使用低失调电压、零漂移运算放大器(5Vdc?) NTC 热敏电阻。  

    您的温度感应范围是多少? 可用的电源轨是什么? XTR105和 XTR11X 系列都需要最低7.5Vdc 的电压才能为 IC 供电。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    温度范围为-45°C 至+105°C。 是的、分配了它的15V 来为 IC 供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saeed:  

    有多种选项可以设计热敏电阻电路、并将电压转换为4 -20mA 电流环路。 我需要清楚地指示您要如何继续。  

    根据热敏电阻曲线、您的热敏电阻应用具有从~μ V 700kΩ 到100Ω 范围(-45C 至105C)的宽温度范围。 仅用模拟电路、很难在整个温度范围内根据非线性曲线进行精确的温度测量。  

    David chen 说:
    现在、我需要将能提供精确输出的-20 mA 模块做成与 RTD 相同的另一个模块 NTC。  [/报价]

    从电压到电流转换、所有 V 至 I 转换都是精确的。 因此这部分信号转换不是问题。  

    由于热敏电阻的温度非常宽、因此很难在像 RTD 这样的整个范围内保持热敏电阻的温度精度。 换句话说、从-45°C 到105°C 的温度至电压转换将产生测量误差、并且简单的模拟电路很难满足温度精度要求。  

    热敏电阻的精度要求如下所示。 您可能必须执行 NTC 曲线校准并获取热敏电阻的各个曲线拟合(或查找表)、才能满足-45C 至105C 范围内的这些精度要求。  因此、我不知道如何处理才能满足温度精度要求。   

    即使执行某种热敏电阻线性化、也会得到如下所示的结果、在25°C 附近可以获得良好的线性化、但低温和高温附近的温度非线性不会很好。  

    e2e.ti.com/.../Sensors-and-Analogue-Interface.ppt

    请告诉我为什么要使用热敏电阻在如此宽的范围内测量温度。 XTR105对于 RTD 传感器非常有效、但对于热敏电阻应用来说并没有太大的优势、因为您的感应温度范围对于热敏电阻应用来说太宽了。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saeed:  

    如果您有进一步的问题、敬请告知。 我将很乐意为您的应用提供热敏电阻仿真。 我没有继续操作的原因是热敏电阻和 RTD 的温度精度与 RTD 不同。  

    如果要实现相同的精度、则必须校准或拟合热敏电阻曲线、这需要做的工作要多得多。  

    我现在要结束本次调查。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我得到仿真、请很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saeed:  

    对于使用热敏电阻进行温度检测、需要在 -45C 到105C 的温度范围内对整个温度范围进行线性化、这是非常困难的。 您可能会看到、如果温度感应范围较宽、I_OUT 曲线。 对于热敏电阻应用、检测范围必须较小才能获得线性行为。 XTR105的工作情况不会比下面的应用手册更好(XTR105解决方案的成本也高于 XTR115/XTR116/XTR117解决方案)。  

    e2e.ti.com/.../Thermistor-NTC-XTR305-030762024.TSC

    我正在使用800uA 的恒流源、这种电流源对于温度感测而言仍然太大。 如果恒流源可以保持在100uA 以下并限制温度检测范围、以便实现更好的输出与输入线性化范围。  或者、您可以使用分压器、如下面的应用手册中所示。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa323a/sboa323a.pdf?ts = 1708969738498&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在前面的回复中、我建议校准整个温度范围或使用软件跟踪热敏电阻的曲率、从而保持精确的测量。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saeed -  

    您可以看看 TMP61、-63或-64、它们是 TI 制造的线性 PTC、覆盖了温度范围并会消除 NTC 具有的对数/非线性行为。