This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:评估板与数据表之间的差异

Guru**** 2547750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1333795/drv425-difference-between-the-evalboard-and-the-data-sheet

器件型号:DRV425

大家好、评估板和数据表中的电路为何存在差异?

例如、在评估板上、COMP1直接连接到 DRV1。

此致、Uli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uli、

    有电流需要从 DRV1流向 COMP1、然后从 Comp 2流回 DRV2。  放置 Rshunt 的电阻不会产生影响、因为您将测量相同的电流。  如何连接 AINP 和 AINN 会得到正极或负极。  您作为示例给出的两个图像将为您提供字段的相反符号。  这可以通过更改与 AINP 和 AINN 的连接来更改。   

    我会介绍如何使您的布局更简单。

    此致、

    哈维尔