This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:+ MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM:SPI 连接不用于读取原始 ADC 数据。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1332511/iwr6843aopevm-mmwaveicboost-dca1000evm-spi-connect-doesn-t-work-for-reading-raw-adc-data

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTDCA1000EVM

我正在尝试运行该演示: https://www.ti.com/video/5827389052001#transcript-tab
单击 SPI 连接时、我一直收到此错误:
[11:28:29]状态:失败,错误类型:RESP 超时
[11:28:34]没有收到 MSS 加电异步事件!

以下是我进行的检查:

  • ES 版本
    • 我使用 mmWave Studio 版本02_00_00_02 (ES1)
    • 我的 IWR6843AOPEVM 具有 ES1、如数据表中所述
  • 我仔细检查了 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000EVM 的引脚设置、如图所示。 应针对 ADC 数据采集配置这些寄存器。
  • 我 以管理员身份运行 mmWave Studio、
  • 我针对 mmWave Studio 禁用了防火墙
  • 我已多次重新启动所有操作。

我的想法和可能的解决方案都不够用了,我的错误仍然没有解决。  

这是我第一次使用这些主板和软件、所以如果有人能分享一些技巧或修复、这些技巧或修复将有很大帮助!

这是我的设置:

如果需要任何其他信息、请告知我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否确定您的 AOP 为 ES1? 您可以根据下图进行检查。

    您是否也检查了 AOP 的后退开关是否已关闭?

    TI 开发人员专区上的雷达工具箱中提供了《DCA1000用户指南》、这是一本最新的指南。 您是否还可以确认所有软件和硬件步骤都已完成?

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedrhom、

    感谢您的答复!

    我检查了 AOP 是否为 ES1。
    以确保我甚至在 mmWave Studio 版本 02_00_00_02中加载了 ES1固件。 但我还在 mmWave Studio 版本 02_01_01_00中加载了 ES2固件。 所以我认为 ES1固件版本不是问题吗?

    我还检查了 AOP 的背面开关是否关闭。  

    我还查看了用户指南。

    你还有其他建议吗?

    此致、

    达格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dag、

    我看不到确切的内容、但您连接了两个微型 USB 以及以太网电缆吗? 您是否尝试过不同的 USB 电缆和以太网电缆? 我个人遇到了"MSS 加电异步事件未被接收"、它通过不同的以太网电缆进行了修复、我之前使用的是包装盒附带的那一个、因此这是很可能的。

    此致、

    佩德霍姆