This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:TMCS1108是否可以测量10uA 至3A?

Guru**** 2663105 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, TMCS1108, TMCS1123, INA226, INA236, INA238, AMC1350, INA310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1331747/tmcs1108-can-tmcs1108-measure-10ua-to-3a

器件型号:TMCS1108
主题中讨论的其他器件: INA226INA236INA238、INA228、 AMC1350、INA310A

大家好、

我想知道 TMCS1108测量值是否为10uA 至3A。 (正和负均为)

如果不能、您会对小电流测量有何建议?

INA+ISO OP? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的发帖。 正如您提到的、TMCS1108可以测量+/-10A。  

    根据您的系统需求(输出摆幅、电源电压等)、适合您的型号是灵敏度为200mV/A 的 TMCS1108A3B。  

    第10.2.2节"详细设计过程"是具有+/-20A 测量范围和可用5V 电源的设计的典型演练。

    您能否分享您的设计要求以及现有的电源?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我知道可以支持高达10A 的电流。 但较低的电流低至10uA。 因此、我甚至不确定10uA 是否可以测量。

    我认为需要使用不同的增益来测量不同的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    我错过了 uA。 感谢您关注这个问题、对于这个错误深表歉意。

    我不会使用 TMCS1108、因为失调电压误差在 mA 范围内、无法以 uA 为单位进行精确测量。 我们确实使用了  具有更高精度的新型 TMCS1123、但这种情况即使在校准后也可能无法满足您的精度要求。  

    我想知道是什么推动了您对隔离的要求。

    如果您需要比 TMCS11XX 系列更高的精度、那么我可以了解一下我们的 高电压 INA 器件 、例如 INA228、INA238、INA236和 INA226。 INA228是一款可满足您需求的高精度器件。

    下面是一些与您的应用类似的参考设计。 您可以在系统中看到以下任一实现方式是否正在使用? 您有一个正确的想法,使用具有隔离功能的 INA 进行 uA 范围测量:)

    TIDA-00313参考设计| TI.com

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00528 

    请注意、如果您遵循其中的任何设计、 确保您使用的数字隔离器能够与您使用的 INA 的电压逻辑电平正常工作 (请注意、许多隔离器每侧的规格不同)。

    请仔细查看这些选项、并提出任何问题或要求予以澄清。  

    感谢您的耐心等待、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的分享。 根据应用注意事项、我建议客户使用 INA310A+AMC1350、然后进入 ADC。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请向我们提供最新的设计进度、如果您在此主题或任何其他方面需要更多支持、请联系我们。  

    此致、