This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何配置 MCAN 比特率1M/4M 40 MHz?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1332844/awr2944-how-to-configure-mcan-bitrate-1m-4m-40-mhz

器件型号:AWR2944

您好、TI 支持团队:

     如何配置 MCAN 标称/数据 比特率:1M/4M 40 MHz?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    请查看此主题: (+)[常见问题解答] TDA4VM:CAN:如何计算 CAN -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛的比特率

    计算正常 MCAN 和 MCAL MCAN 的比特率的方法有多种。 在上一主题中、第一个计算是针对正常 MCAN。 您可以  使用所需的值修改 mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\source\drivers\.meta\mcan\templates\mcan_config.c.xdt 中的位时序。  

    (例如: .nomRatePrescalar  = 0x3U)

    否则、您可以更新  mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\source\drivers\mcan\v0\mcan.c 中的 MCAN_initSetBitTimeParams 函数、并重新编译驱动程序。

    此致、

    桑希塔